This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:ESM 中的53个 CPU

Guru**** 1546410 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, IWR2243, AWR1243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1254218/awr2243-53-cpu-in-esm

器件型号:AWR2243
主题中讨论的其他器件: IWR2243AWR1243

安全手册:AWR1243、AWR2243和 IWR2243安全手册修订版1.00l.pdf
我们在产品设计中使用 AWR2243:

ESM 提供了可由 CPU 读取的多个寄存器来确定诊断的当前状态和 nERROR 引脚状态。 对于严重组2错误、提供了一个不是通过 WARM_RESET 复位的影子寄存器。 这使得热复位有可能重新初始化以识别一个启动外部复位的组2错误。 所有组#2错误都映射到 nERROR 引脚。

在这里,CPU 指向什么? 是否是客户杯?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用户可以发送多个 API 到器件、以便了解 ESM 故障。 所有这些在 ICD 中都有提及。 有关详细信息,请参阅 ICD。  

    对于 AWR2243、ESM 寄存器空间是不可访问的、因此可以跳过本段。

    谢谢。

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以获得 ICD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ICD 将显示在最新的 SDK 包中。 路径已与您共享。

    谢谢。

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!