This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:47热启动

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, IWR2243, AWR1243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1254225/awr2243-47-warm-boot

器件型号:AWR2243
主题中讨论的其他器件: IWR2243AWR1243

安全手册:AWR1243、AWR2243和 IWR2243安全手册修订版1.00l.pdf
我们在产品设计中使用 AWR2243:

 热启动
热启动模式复位完整数字逻辑。 CPU (主器件 R4F)开始从程序存储器中执行软件、器件的软件初始化可以开始。 主器件 R4F 必须通过新的上电消息指示热启动完成。 也可以通过基于软件的复位触发器或主 R4F 看门狗进入热启动状态。

CPU (主 R4F)指向什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    复位或 POR 时、CPU 将开始执行主引导加载程序或 RBL。 它指向这个。  主 R4F (MSS)将通过新的上电消息向外部主机指示热启动完成。

    谢谢。

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新的开机信息是什么?

    对于 AWR2243、它没有 MSS、那么如何理解 CHIP AWR2243?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    引导加载程序应用手册和 ICD 路径可在其他线程中与您共享。 请咨询他们以了解芯片通信过程和适用的消息。 此外、您可以参阅 TI 的雷达学院、浏览 AWR2243的一些示例。

    雷达学院在线培训| TI.com

    谢谢。

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!