This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:安全手册

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1253581/awr2243-safety-manual

器件型号:AWR2243
主题中讨论的其他器件: IWR2243AWR1243

我们在雷达项目设计中使用 AWR2243、但在 AWR2243的安全手册中、

在此规格中、它包含很多芯片、我如何从我参考的本安全手册中快速获得 AWR2243的安全机制? 或者您是否有其他安全文档只描述 AWR2243?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    完整文档适用于 AWR2243。 如果某些章节不适用、则会通过文档中的注释指明。  

    谢谢。

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我一个例子,您的描述基础上的规范?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不理解您的查询。

    如前所述、您提到的安全手册适用于前端器件、因此适用于上述所有器件。  

    谢谢。

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是,我无法找到一个"通过一个注释指明"正如你提到的,所以我只是想让你给我一个例子 ,从这方面的规格?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅第34页的"电源"、您可以找到一条示例说明。  

    谢谢。

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!