This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:TX 波束形成问题

Guru**** 2579425 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1443BOOST, IWR6843AOPEVM, IWR1843, IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1253714/iwr6843aopevm-tx-beamforming-questions

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: IWR1843IWR6843AOP、IWR1443、IWR1443BOOST

IWR6843AOPEVM:

图中所示的天线阵列如下所示:

根据研究结果、可以通过使用移相器调节发射天线的相位来实现波束形成。 图中说明了 mmWave Studio 的修改。对于数值计算、可使用以下代码计算相移值。 需要填充的值是与"phaseTX_deg_wrap "相对应的值、  我的理解是否正确?

Theta_desired =-33.75;

m_ind =[0 1 2];天线距离百分比、以 λ 为单位

phaseInc = 5.625;移相器步长百分比

phaseTX_rad = 2*pi*(m_ind*sind(theta_desired ));

phaseTX_deg =(phaseTX_rad)* 180/pi;

phaseTX_deg_wrap = wrapTo360 (phaseTX_deg);

 

我有以下问题,

1."对于两根天线、为什么d2波长是两倍? 对于三根天线、如何d2d3计算和似乎很奇怪。 我提到其他天线阵列布局、例如 IWR1843、它们似乎实现了如图所示的 TXd2d3 波束形成、波长分别是和的两倍和四倍。 我对如何确定d2d3 IWR6843AOPEVM 以及用于我的器件的 IWR6843AOPEVM 感到困惑。"

"关于configure1,它是如何实施的?"

总而言之、

如何在 MATLAB 中确定 IWR6843AOPEVM 的移相器值(d)、以确保波束定向到所需角度。
如何在 mmWave Studio 中针对多个目标角度实现波束形成。
接收天线波束形成的移相器值的计算是否与之前提供的代码类似。

谢谢、希望能尽快收到您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:

    请勿尝试在 IWR6843AOP 上使用 TX 波束控制。  它只有2个垂直 和水平尺寸的 TX 天线、这不足以充分创建转向光束。

    Unknown 说:
    2.如何 在 mmWave Studio 中为多个目标角度实现波束成形。
    [/报价]

    您提供的屏幕截图中显示了该内容。 使用公式2*pi*d/lambda *sin(theta)。

    接收天线波束形成的移相器值的计算是否与之前提供的代码类似。

    [/报价]

    接收天线波束形成是一个完全不同的过程。 它不需要您改变信号的相位。 相反、您将不同天线上的接收相位与已知频率的候选信号进行比较、以估算到达角。

    此致!

    纳特

    [/quote]
    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nate:

    非常感谢您的答复。 您的回答解决了我大部分的困惑、但我还有几个问题。

    1.关于1843年的波束形成,TX1和 TX3之间的距离是2*\lambda ,如屏幕截图所示。 然而、在计算 下面移相器的值时、为什么 D2=2*\lambda 和 D3=4*\lambda?

    2.我还有一个 IWR1443设备。 它是否可以执行发射天线波束形成? 如何确定 移相器的数值?  如果是、我希望从多个角度进行扫描。 如何使用 mmWave Studio 来执行该操作?

    期待您的回复!

    此致!

    玉龙市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate。 我想再次寻求你的帮助。 我的 IWR1443BOOST 以时域方式传输数据。 如何在 mmWave Studio 中设置波束形成来实现这一点? 另外、您能抽出一些时间帮助我回答上一个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yulong:

    1.关于1843年的波束形成,TX1和 TX3之间的距离是2*\lambda ,如屏幕截图所示。 然而、在计算 下面移相器的值时、为什么 D2=2*\lambda 和 D3=4*\lambda?

    [/报价]

     在我看来、这只是一个示例计算。  在 IWR1843ISK EVM 上、每个发送器之间的距离应为1个波长。

    2.我还有一个 IWR1443设备。 它是否可以执行发射天线波束形成? 如何确定 移相器的数值?  如果是、我希望从多个角度进行扫描。 如何使用 mmWave Studio 来执行该操作?

    [/报价]

    根据数据表、1443不支持 TX 波束控制。

    您好, Nate. 我想再次寻求你的帮助。 我的 IWR1443BOOST 以时域方式传输数据。 如何在 mmWave Studio 中设置波束形成来实现这一点?
    [/quote]

    我现在正在处理这一问题,我会通过 EOD 对此作出回应。

    此致!

    纳特

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hello、Nate. 我想再次寻求你的帮助。 我的 IWR1443BOOST 以时域方式传输数据。 如何在 mmWave Studio 中设置波束形成来实现这一点?

    查看此处的面板选项。

    此致!

    纳特