This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电容感测

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1255443/capacitive-sensing

主题中讨论的其他器件:FDC1004

您好!

我对电容式感应有疑问:  

  • 首先、我想使用电容式感应来检测非有机物体。 如果这是可能的、什么样的物体(塑料、木材...?) 可以检测到吗?
    是否现实或必须将人与电容式传感器配合使用?

  • 第二个问题与电容式感应(有机/非有机物体)电极矩阵的使用有关。  
    根据 德州指南 "电容式感应基础知识"、有一种方法可以创建电容检测矩阵。  
    每个电极是否需要与一个电容式传感器相连、或者是否有一个电容式传感器可以同时承受多个电极的信息(使用多路复用技术)?

    谢谢
    ZA+ HA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hussein,
    目标是让物体将传感器的标称电容改变至可检测到的程度。
    因此、电容式感应最适合检测介电常数大于自由空间的物体。

    根据谷歌,水的相对介电常数为∈r≈80,而木材的介电常数为 r ≈ 2-3。
    这意味着、在所有其他参数相等的情况下、 用于检测水位的传感器 所具有的面积可能比用于木材的传感器小得多。

     需要将一个形状固定的传感器(例如、圆形、矩形或方形铜板)阵列配置为每个电容式感应通道一个传感器、以创建阵列。
    FDC1004等电容式感应器件可以支持四个通道、进而转换为四个传感器。  

    通过将多个传感器多路复用到单个通道上、可以为每个通道支持多个传感器。
    其工作效果取决于您的应用、要求和器件。
    您无疑需要选择具有极低寄生电阻和电容、并具有支持传感器信号所需带宽的多路复用器。
    支持 这些相同要求的 PCB 布局也至关重要。

    此致、
    约翰