This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT4048:OPT4048 I2C 地址

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1255267/opt4048-opt4048-i2c-address

器件型号:OPT4048

您好!

随附表中的 I2C 地址是否正确? 看起来 VDD 和 SCL 设置了相同的地址。

此致、

/尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    表有错误。 SCL 地址应为1000111。 我们将在数据表中修正该表。

    哈伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jalen:

    非常感谢您的回答。 我假设 SCL 的地址是1000111、但我不得不要求确定。

    此致、

    /尼克拉斯