This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将传感器连接到电路板。

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1252396/connecting-sensors-to-a-board

主题中讨论的其他器件:LP-CC2652R7

下午好、我对使用 LP-CC2652R7不熟悉、并且想知道如何将传感器连接到电路板以接收数据。 我正在尝试将"FST100-1002水压传感器"连接到电路板。
水传感器使用 Modbus 命令、并且能够连接到 RS485和 RS232、但我不知道我是否能够将此板用作主设备并将传感器分配为从设备。

如果可能、您可以将我链接到包含在 TI 器件上使用传感器相关信息的地方。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antony:

    为此、我想查阅一份应用手册、我们提供了:  

    BluetoothRegisteredSmart 到 RS-485网关,带 Modbus 应用软件

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以将电线连接到板载的 TX 和 RX 引脚并使用 UART 向传感器发送查询命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antony:

    否、您将不得不使用 THVD1552等 RS-485收发器

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我想您可以阅读我之前发送的手册这本手册是一本指南、它介绍了如何设置 MODBUS 到 BLE 系统以及所有必要的操作。 这是您开始的好时机。

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antony:

    该问题是否得到解决?  

    您能给我一个简短的更新、以便我可以关闭此案例。

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、这在读取蓝牙 Modbus 时有点解决了、我发现传感器也与 I2C 兼容、自从找到了一种方法通过命令设置其波特率、这样您就可以说它已解决。