This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:液位感应实验室单次测量

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1254902/iwr6843aop-single-measurement-on-level-sensing-lab

器件型号:IWR6843AOP

您好!

我正在使用 IWR6843AOP、评估用于集成液位传感的芯片。 我一直在 研究 液位感应应用程序:输出的 UART 格式(TLV 数据包),应用程序的流程, CCS 中的源代码... 我认为它适合我的应用。

问题是、虽然此应用程序被编程为在 CLI 命令"sensorStart "和 CLI 命令"sensorStop"之间进行连续的测量周期、但我 在接收 CLI 命令 sensorStart 时需要它执行(并输出)单次测量。 我已经浏览过代码、虽然我认为这是可能的(我记得在某些 TI 实验中看到这种行为、但我只是找不到引用)、但我不知道应该从何处开始修改代码。 请帮帮我。 我是一名 FW 工程人员、因此编码没有问题。 问题在于对应用流程的理解。

此致、提前感谢您抽出宝贵时间、

Julia Sánchez í nez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    这可能是可行的、但您很可能必须在每次要进行测量时重新发送配置(我假设您要在更高的时间范围进行测量、例如每分钟或更长时间)

    我们发送到器件的.cfg 文件有一个命令 frameCfg、其中的第4个参数决定了我们要发送的帧数(0为无限)。 我们的大多数实验都使用0、因为我们希望不停地发出线性调频脉冲。 可以将其设置为1或一些较小的数字并收集数据、然后在以后要进行更多测量时重新发送.cfg 命令。

    我们在低功耗基础知识实验中执行此操作、在实验中针对1帧发出线性调频脉冲、进入低功耗模式、然后唤醒并重复。 点击此处查看: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=1AslXXD__1.20.00.11&node=A__AOJjAWsYPq56ZxKYYyJH5A__radar_toolbox__1AslXXD__1.20.00.11 

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    这很好地回答了我的问题。 非常感谢。

    此致、

    朱莉娅.