This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:调整低电平设置

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1245685/iwr6843aop-adjust-low-level-settings

器件型号:IWR6843AOP

大家好、

我们的客户正在测试其产品中嵌入的 IWR6843AOP 是否符合 FCC 标准。  器件主处理器和毫米波直接通过两个 UART 连接。 器件主处理器在启动时通过 UART 刷写固件并配置毫米波。

相对于可以在器件的主处理器(运行 Linux)上直接运行的 mmWave Studio、是否有无头(无显示屏)替代产品?  我们没有监管文档 https://www.ti.com/lit/an/spracp3c/spracp3c.pdf 中提到的60引脚连接器 

我们希望能够轻松控制 TX 功率和频率等低级别设置。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您的提问。 我会在7/14前检查并返回

    此致、

    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    感谢您的参与。 我们将研究本文(https://www.ti.com/lit/an/swra753/swra753.pdf)建议的步骤、以及为连接到 PC 的 UART 提供详细介绍。

    如果您有任何其他建议、请告诉我。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:  

    使用 mmWave Studio 固件、您可以通过 SPI 发送 API。 但是、不支持基于 UART 的 API。

    当您连接了2个 UART 时、为了符合 FCC 规范、您可以使用 profileCfg 配置控制功率和频率。

    它允许您选择起始频率和带宽。 配置中的 TX 退避让让您控制功率。

    上述应用手册是 FCC 认证的正确参考文档

    此致、

    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    根据 mmWave Studio GUI 用户指南、似乎是在 LaunchPad 上使用 FTDI 芯片来通过 UART 发送 API?

    "mmWaveStudio GUI 利用 C DLL 和一组 API、通过 FTDI FT4232H 器件在 GUI 与器件之间进行通信。 FT4232H 是一款 USB 2.0高速(480Mb/s)转 UART IC。

    您能否评论一下以下过程是否应该与器件连接。 我们在连接 CLI_CFG 和数据端口的同时遇到问题。 我们在系统中运行芯片、将 UART 端口分接至 FTDI 线缆(Config TX/RX、Data Just RX)。

    一般而言、我们采取的步骤如下:

    1. 照常引导我们的器件、雷达芯片将使用我们的应用进行编程并接收配置文件。 看起来就很成功、我们可以看到数据输入。
    2. 停止从我们的器件发送信号。
    3. 使用毫米波演示可视化工具将 FTDI 电缆连接到我们的机器。

    当我们执行这些步骤时、数据是连接的、但 CFG 则不连接。 除了这个连接问题、我们没有在"Plots"选项卡上看到任何绘制的数据。 当我们尝试发送配置时、没有任何反应。 我们在控制台中没有看到任何消息。

    TI 工具是否能够直接通过这两个 UART 端口连接我们自己的定制板? 该工具和文档均与开发板的使用相关。

    是否有 TI 工具可以对应用程序代码进行编程、而不仅仅是配置?

    是否需要更改 SOP 信号?

    TI 工具是否需要在数据 UART 上进行传输而不仅仅是接收?

    是否需要连接 CFG 和数据才能查看图表? 如果没有、我们为什么不看到任何图?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    LaunchPad 使用 RS232和 SPI 与 mmWave Studio GUI 通信。  FTDI FT4232H 的端口1运行为 SPI、而端口3运行为 RS232。

    来自 mmWave Studio 的 API 通过端口1作为 SPI 通信发送。 此处不涉及 UART

    演示可视化工具需要2个 COM 端口、1个用于发送配置、另一个用于通过数据端口接收点云数据

    您可以修改演示以对 CFG 进行编程、这样就无需通过 UART 发送 CFG。 在这种情况下、您可能需要通过 UART 日志提取数据、在这种情况下、可视化工具可能不起作用

    演示可视化工具的设计方式是、一些传输的 cfg 参数用于排列图、因此、在连接硬件时如果未发送 cfg、则不会看到图弹出。

    您可以尝试雷达工具箱中的另一个可视化工具、该可视化工具在这种背景下可能对您有用。  

    https://www.ti.com/tool/download/RADAR-TOOLBOX/1.20.00.11 

    您可以在 radar_toolbox_1_20_00_11\tools\visualizers\Industrial_Visualizer 中使用工业可视化工具、并选择6843作为器件、选择 OOB 作为演示、并使用配置部分中的"在不发送配置的情况下启动"按钮

    此致、

    阿比谢克