This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP235:将 TMP235A2DCKR 与 CT7035JKR 进行比较。

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: LMT70

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1254718/tmp235-compare-tmp235a2dckr-with-ct7035jkr

器件型号:TMP235
主题中讨论的其他器件:LMT70

我们的客户赫迈是中国领先的微型逆变器公司。 现在、他们想在微型逆变器中使用 sensylink 的温度传感器 CT7035JKR 进行温度测量。

现在我将我们的 TMP235A2DCKR 推广到它们。但插座 TMP235A2DCKR 的生产率低于 CT7035JKR。 因此、您能否提供一个套接字来启动 CT7035JKR。

很好的做法是、请您帮我比较一下它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuanfei:

    在精度方面、我们提供的 LMT70在整个温度范围->-55°C 至150°C 之间的最大温度精度为±0.36°C。

    我将通过电子邮件联系您、以了解有关比较的更多信息、谢谢。

    此致、

    西蒙·罗哈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    感谢您的分享。我的电子邮件帐户是 chambers-pan@ti.com。

    祝您好运、

    Chambers Pan