This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:55个主器件 R4F CPU 内核

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, IWR2243, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1254215/awr2243-55-master-r4f-cpu-core

器件型号:AWR2243
主题中讨论的其他器件: IWR2243AWR1243

安全手册:AWR1243、AWR2243和 IWR2243安全手册修订版1.00l.pdf
我们在产品设计中使用 AWR2243:

电源器件一章中有一条说明。

电压监控器的响应基本上分为两类。 一种模式可使器件立即进入安全状态 AR1、另一种模式可直接或通过邮箱(ANA 相关电源)向主 R4F CPU 内核(ANA)生成中断、并可由应用程序对适当的响应进行编程、如下表所示。

我的问题  

1、对于 AWR2243、主 R4F CPU 核心指向的是什么?它属于芯片架构的哪一部分?

2、 对于 AWR2243、 AWR2243中的邮箱在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1 &2)安全手册介绍了可理解架构的器件方框图。 本文档还对所有子系统进行了介绍。 您也可以参考 ICD 了解更多详细信息。

    谢谢。

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,但是 ICD 在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅最新 SDK 中的以下路径。

    ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_dfp_02_02_04_00\docs

    谢谢。

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!