This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:54个主 R4F 至触发器 nERROR 引脚

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, IWR2243, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1254217/awr2243-54-master-r4f-to-tigger-nerror-pin

器件型号:AWR2243
主题中讨论的其他器件: IWR2243AWR1243

安全手册:AWR1243、AWR2243和 IWR2243安全手册修订版1.00l.pdf
我们在产品设计中使用 AWR2243:

对于主器件 R4F、有可能手工触发 nERROR 引脚响应来测试系统运行或者向外部逻辑电路通知一个内部故障、此故障不是被自动标示给 ESM。 主器件 R4F 负责清除 ESM 中显示的错误、其中包括清除 nERROR 引脚响应。

1、什么是主 R4F、在 R4F 中执行什么软件?

2、客户如何进行测试(手动触发 nERROR 引脚响应)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、无法手动触发 nERROR 引脚响应。  

    1) 1)请检查手册中的 MSS 以了解有关此内容的更多信息。 主 R4F 通过 SPI 通信与外部主机通信。 它主要控制芯片操作。  

    2) 2)这在 AWR2243中无法实现。  

    谢谢。

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有时我会混淆如果 AWR2243无法使用、为什么安全手册中没有说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此文档是为几个传感器编写的通用文档、因此它是这样组成的。 我们将在下一个修订/更新周期中使用此反馈。  

    谢谢。

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!