This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-SDK:DPU 处理方法问题

Guru**** 2013480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1254631/mmwave-sdk-dpu-process-method-question

器件型号:MMWAVE-SDK

你好,我有一个问题多普勒 DDMA DPU 过程方法在下图,下面的图片是从"毫米波 SDK 模块文档-DPU-DPU 多普勒 DDMA":

在我看来,,使用 sum Rx 和 sum Tx 用于  不一致的叠加,所以我认为处理序列是“ABS DOP FFT 结果”,,“Sum Rx”,“Sum Tx”log 以将结果更改为 dB“,”如果首先使用 log 计算 abs 结果,然后执行 sum Rx 和 sum Tx,这意味着多重 ABS 结果不求和,因为 log)A(+ log(B)= log(AB)。

任何人都能回答我的问题?非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系 e2e! 是否可以重新表述您的问题? 我无法完全理解。

    您是否在问 dopplerDDMA DPU 中的步骤顺序?

    此致、

    考希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我混淆了对数阶跃。在我 看来  ,非相干叠加意味着目标 振幅求和     ,但如果使用对数和它意味着目标振幅的倍数,这与我对雷达信号处理的理解有一点不同。感谢很多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。 当数据馈送到 CFAR 块以改善其输出时、执行 log2后对数据求和是为了增大 SNR (严格地通过查看应用 log2后的数字来实现更好的分布)。 请勿将对数标度中的求和解释为其他原因。 除了生成容器检测列表外、这些汇总数据不会直接用于任何位置。 希望这对您有所帮助。

    此致、

    考希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢