This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOP:AWR6843AOP

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1251505/awr6843aop-awr6843aop

器件型号:AWR6843AOP
主题中讨论的其他器件:AWR6843

我们需要使用 AWR6843 AOP 开发生命体征监测系统。 我们需要从系统中获取心率、呼吸率和心率变异值。 请告诉我从传感器输出中获得心率变异值的可能性。  

供您参考有关心率变异性的信息:  


根据心率值计算心率变异(HRV)的数学公式为:

RMSSD = sqrt (mean (abs (diff (RR_intervals))^2))
其中:

RMSSD =连续差异的均方根
rrr_intervals =连续心跳之间的时间间隔
平均值=平均值
ABS =绝对值
DIFF =两个值之间的差值
要计算 RMSSD、首先需要计算每个连续 RR 间隔之间的差值。 然后、将每个差值取平方并取平均值。 最后、您取平均值的平方根以获得 RMSSD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。 请允许我24-48小时来确认其可行性。

    此致、

    约什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    如果您有任何更新、请予以回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉耽误你的时间。  心率测量 精确到+/-5bpm、每帧输出(默认配置为90ms)。 我不确定你们是否对准确性有任何要求、但我想你们可以根据 HR 值估算连续心跳之间的时间、然后将其用于 HRV 的计算。  

    此致、

    约什