This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:37 SA_RAP_19

Guru**** 1783340 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, IWR2243, AWR1243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1254241/awr2243-37-sa_rap_19

器件型号:AWR2243
主题中讨论的其他器件: IWR2243AWR1243

安全手册:AWR1243、AWR2243和 IWR2243安全手册修订版1.00l.pdf
我们在产品设计中使用 AWR2243:

SA_RAP_19 电源或其他外部监控器件应监控传感器器件的程序流、并将系统置于安全状态、如果程序流受到干扰、则强制传感器器件复位。 问答(Q&A)看门狗是实现该程序流监控的示例技术。

对于芯片 AWR2243,客户如何对此做?我知道 TI 提供在芯片中操作的软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅不同的看门狗实现、以了解有关这方面的更多信息。 文本应可在线获取。 因此、基本而言、必须使用一个外部看门狗来捕获任何异常器件行为。

    谢谢。

    Pradipta.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供有关描述的链接? 我的意思是说我们是使用 AWR2243、在应用中、客户只配置芯片、我们怎样才能给它提供看门狗? 我们可以在其中获得芯片中的接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AWR2243是一款前端器件。 它需要一个外部主机来与它通信。 外部主机可以实施看门狗。  

    我们无法在论坛中添加网络链接。 您需要在网上进行搜索、以查找有关看门狗及其一般实现的更多信息。 这将让您对这一要求有更多的了解。   

    谢谢。

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!