This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1101:霍尔效应电流传感器内部 DTI 和增强型隔离

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: TMCS1101, TMCS1123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1253725/tmcs1101-hall-effect-current-sensor-internal-dti-and-reinforced-isolation

器件型号:TMCS1101
主题中讨论的其他器件: TMCS1123

您好!

我们计划使用 TMCS1101在市电侧(欧洲230V 电网)进行电流检测、然后读取 SELV 侧的输出。

我们在 PCB 上进行了切割、切口位于 TMCS1101的下方 、以进一步分隔两侧。

然后、包括 TMCS1101在内的整个器件完全采用聚氨酯树脂密封(由于电气绝缘以外的原因、而与工作环境相关)。

将 封装间隙和爬电距离问题搁置一边、如上所述将单独解决这些问题:

在封装内部、对于 所用的特定材料、 数据表 DTI =60um 是否对应 也适用于230VAC 电源应用的增强型隔离?

提前感谢、

卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luca,

    使用的绝缘额定电压高达600V PEAK、即424V RMS、因此您考虑的230VAC 电压应该没有问题。 以下是数据表 第5页的部分、提供了该参数以及一些其他绝缘参数:  

    您可能对这篇关于 DTI 和绝缘强度的技术文章感兴趣: https://www.ti.com/lit/wp/slla563/slla563.pdf

    如果您在此方面需要任何其他帮助、请告诉我、

    列维德弗里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Levi 的及时回复。

    实际上、我们已经很好地了解了数据表绝缘规格。 但是、您还提到的这些值对于基本绝缘是可以接受的、而我们问了增强型绝缘、传感器在230VAC 时不会提供这些绝缘。  

    • 我们很清楚、不会满足 SOIC-8封装的230VAC 增强型隔离间隙和爬电距离要求
    • 这就是为什么我们把它们放在一边(通过灌封处理),并把问题缩小到 DTI 只
    • 我们还阅读了 DTI pdf、但如果我们不知道材料的介电强度、这对我们没有帮助。 TI 必须知道的不同电压值。

    此致

    卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luca,

    感谢您为我进行澄清、我必须联系我的一些团队成员来研究这个问题、我将处理该问题、稍后再与您联系。

    列维德弗里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、我期待。 我可以补充一点、我们还看到了 TMCS 1123预告信息、这是一个提供经过认证的增强隔离的器件、但是在我们的现有应用中、它会消耗过多的静态电流(10.5mA 至14mA)、而 TMCS 1101仅消耗大约5mA 的电流。

    卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luca,

    很高兴您找到了 TMCS1123、这是专为 您的情况而设计的唯一磁性器件。 我仍在等待我们的系统团队来寻找有关 TMCS1101绝缘的答案、当我收到这些答案时、我会回复给您。

    列维德弗里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luca,

    与该团队磋商后、TMCS1101不符合您应用的增强型隔离要求、因为绝缘不符合增强型隔离的规范。

    希望 TMCS1123可以在您的应用中工作、尽管具有更大的静态电流。

    如果您有任何其他问题我可以帮助您、请告诉我、

    列维德弗里斯