This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432BOOST:DCA1000和 AMP 的固件下载;mmwaveestudio 使用

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1254657/awrl6432boost-firmware-download-for-dca1000-mmwavestudio-use

器件型号:AWRL6432BOOST

尊敬的 TI 团队:

 mmWaveStudio 4.1.0用户指南的第6章是否有更详细的文档?

 如"请参阅 mws.sopDebugFwPreBootCfg 和 mws.sopDebugFwPostBootCfg、获取 SOP 开发模式的引导相关配置"、是否有任何特殊的参数要求?

 "在"Connect"选项卡的"Firmware Download"区域中、设置 FECSS 和 APPSS 固件。 点击按钮并浏览到文件的位置"、我们 在 SDK 中搜索了 firmware\mmwave_DFP、但无法判断 需要哪两个。

 此外、对于第8章、如何打开  PostProc 工具? 它是否在数据采集期间自动出现?

  感谢你的帮助。