This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-MCUPLUS-SDK:DPM 错误

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1254795/mmwave-mcuplus-sdk-dpm-error

器件型号:MMWAVE-MCUPLUS-SDK
主题中讨论的其他器件:AWR2243

您好、专家!

我正在调试 mmWave_mcuplus_SDK_04_02_00_01。

我使用 rlSensorStop 停止 AWR2243成帧、  接收到异步事件 RL_RF_AE_FRAME_END_SB 并 执行 MmwDemo_dataPathStop。

但我尝试 在 rlSensorStop 之后运行 rlSensorStart  而不执行 MmwDemo_dataPathStop ,在 DPM_pipeSend (无 空闲消息队列)中报告了 DebugP_assert。

请帮我!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    必须再次启动当前不受支持的 DPM。 通过更改演示中处理帧结束异步事件的方式、可以实现相同的目的。 我还建议您迁移到最新的 SDK 4.4.1.1。

    此致、

    考希克