This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:线性调频脉冲信号传输输出的变化

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1247943/awrl6432-variation-of-the-transmission-output-of-the-chirp-signal

器件型号:AWRL6432

团队、

在研究频率特性时、我的客户发现、发射功率往往会从线性调频脉冲信号的开始到结束增加。 这不是 IC 的频率特性、因为我认为即使在相同的频率下、发射功率也不同。
客户想知道发射功率从线性调频脉冲信号开始到结束增加的现象的原因。

请问您对此有何评论?

此致、
野中市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nonaka:

    这可能与射频校准程序有关。  您能否提供有关此测量的更多详细信息?  他们是否使用 mmwaveStudio 或开箱即用演示来配置器件?  如果使用了 mmwaveStudio、它们能否发送两个 LUA 脚本?  如果使用 OOB 演示、它们能否发出这两个配置文件?   

    此致!

    自贡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对迟交的答复表示歉意。  已附加客户正在使用的配置文件。 chirpTimingCfg->chirpRfFreqStart 60和59。

    感谢您的支持。

    此致、
    野中市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nonaka:

    您是否可以尝试在一个线性调频脉冲上使用以下校准配置来执行校准并保存校准结果。  

    factoryCalibCfg 1 0 40 0 0x1ff000

    然后使用以下校准配置来恢复上次校准。  

    factoryCalibCfg 0 1 40 0 0x1ff000

    请告诉我它是否有帮助。

    此致!

    自贡