This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101:LDC1101的 MATLAB Simulink 模型(虚拟)、用于机器人中的 HiL 测试

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101, LDC3114
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1254897/ldc1101-matlab-simulink-model-dummy-of-ldc1101-for-hil-testing-in-robotics

器件型号:LDC1101

作为现有项目的一部分、我们将使用 LDC1101、我负责整个产品的 HIL 测试。根据要求、我需要一个包括 LDC1101的工厂模型。您是否能够为具有所有工作块的 LDC1101提供一个虚拟 MATLAB Simulink 模型 实际 LDC1101.我使用 MATLAB 2022b 和 MATLAB 2023a 作为参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    薄型、

    很抱歉、我们没有系统级模型或 LDC1101的 Spice 模型。

     我们唯一能够提供的模型是  器件在原始数据模式下的 LDC3114 PSpice 模型。

    我们收到的模型请求很少、出于好奇心、您对这样的模型有什么要求?
    什么会让这样的模型最有用?
     您对模型的(模拟)输入和(数字)输出有何期望?它们采取什么形式?

    此致、
    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 John 的回复。要求用虚拟模型替换 IC、以便能够将输入作为参数提供 而不是来自 LC 振荡器的输入。这些输入也来自具有 Matlab Simulink 的实时仿真器 作为后端。输出希望采用的格式可以与 SPI 数据绑定在一起、 它同样可以在实时仿真器内进行模拟、并可以轻松地馈送到被测试的控制器。目的是 通过 LDC 提供不同的输入、而不是使用实际的振荡器或其他组件来测试控制器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。
    此致、

    约翰