This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT4001DTSEVM:GUI 无法加载、Latte 加载、脚本中列出了错误

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT4001DTSEVM, OPT4001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1252456/opt4001dtsevm-gui-does-not-load-latte-loads-w-error-in-script-listed

器件型号:OPT4001DTSEVM
主题中讨论的其他器件: OPT4001

您好、我在下载 Latte 的器件上启动 OPT4001DTSEVM 并使其正常运行时遇到问题、在启动时、我会在"MainWindow"的"Log"选项卡中看到以下错误

我还下载了 OPT4001 YMN_EVM GUI、它确实进行了加载、但不允许我开始捕获、因为它们是单独的器件。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rani:

    我必须查看 EVM、看看我是否得到相同的误差。 我将查看此内容、并在明天向您提供最新信息。

    哈伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jalen、是否有关于此问题的任何更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rani:

    您能否尝试使用下面提供的文件运行 GUI?

    https://dr-download.ti.com/secure/software-development/application-software-framework/MD-3hNKQk1vpd/1.0.2/OPT4001DTSEVM_GUI_signed.exe

    哈伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jalen,我仍然收到相同的错误:  

    我想知道它是否仍在使用我为文件制作的原始下载,而不是最新版本。 如果您发送的版本当前不是 TI.com 网站上的最新版本、如何删除并重新安装该版本?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rani,

    以前、似乎您可能下载了不同封装的 GUI、因此我为您使用的 OPT4001封装提供了 GUI。

    似乎固件中存在错误、我需要与我们的软件团队沟通以进一步了解这一点。 我们的部分团队成员不在办公室、但请期待下周早些时候获得解决方案。

    哈伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rani,

    我将关闭此帖子、并离线向您发送有关此主题的消息。

    哈伦