This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432BOOST:[Q]如何获取频谱输出阵列

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432BOOST
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1363176/awrl1432boost-q-how-to-get-spectrum-output-array

器件型号:AWRL1432BOOST

尊敬的所有人:
我正在检查 AWRL1432BOOST 上的示例代码"MOTION_and_Presence 检测"。
在本例中、我想要分析多个线性调频脉冲后的连续雷达频谱。
换句话说、我想跟进并分析输出频谱。
1.按线性调频脉冲接收到 ADC 采样缓冲器->在窗口化和 FFT 处理之后->频谱输出
2.收集以上频谱输出后的每个线性调频脉冲,然后我想分析 PC 上的多光谱阵列

Q1.我应该查看哪个函数以及哪个缓冲器?
Q2.查看手册、似乎它存储在 radarCube 数组中、但源代码中、
   要知道线性调频脉冲的结束位置以及在 RadarCube 中的存储位置并不容易。
Q3.您能否建议将频谱缓冲器传输到 PC 端的最佳方式?

感谢您的建议。
此致、
KSLIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告知我们您正在使用的是什么应用。 您是否对运动和存在检测应用感兴趣?

    谢谢!

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar
    我正在研发77Ghz 信号接收器。 现在、我将尝试从运动和存在检测示例启动初始项目、并进行修改。
    谢谢。
    KSLIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,李经理。 您打算将其用于什么最终应用?

    我建议您使用项目规范并搜索 radarcube (Ctrl+H)将项目导入到 CCS 中。 您应该能够找到存储雷达立方体的缓冲区。

    您可以 在代码中的正确位置放置一个断点 并存储雷达立方体。 请参阅以下主题

    e2e.ti.com/.../awrl1432boost-generate-waveform