This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:PUYA 样品测试验证需要获得 TI 批准器

Guru**** 1624225 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1357658/iwr6843-puya-ti

器件型号:IWR6843

你好

我是来自Puya的Lemon。我们公司是中国的内存供应商,我们客户使用贵公司的 SOC IWR6843。

由于"获得认证",我们需要首先通过 PUYA 样品测试验证获得 TI 批准,但我们没有贵公司的认证窗口。您能否提供贵公司的联系信息器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们下周同一时间再见、为此延迟深表歉意。

    此致、

    佩德霍姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请将您的问题以英语发布在此论坛上。  

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:
    我是来自 Puya 的 Lemon。 我们公司是中国的内存供应商、我们的客户使用贵公司的 SOC IWR6843。
    我们需要首先通过 PUYA 样片测试验证获得 TI 批准、但我们没有贵公司的认证窗口。 您能否提供贵公司的联系信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lemon:  

    我只想提醒您、这是一个公共论坛、因此我对您的帖子进行了编辑、删除了一些敏感信息。  

    我想您询问 是否如本应用手册中所述、成为我们器件的确认存储器供应商。正确吗? 另外、我想告知大家、我们有一个中文版的 e2e 论坛(https://e2echina.ti.com/)、如果方便的话、您可以使用它。  

    此致、

    约什