This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:软件停止使用 TI 实验室/演示和 Matlab

Guru**** 1624225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1358714/iwr6843isk-software-stops-working-with-ti-labs-demo-and-matlab

器件型号:IWR6843ISK

我们让实际的软件和雷达正常工作(都通过 mmWave Studio 和 Matlab)、但遇到了重复的问题

我们使用了远距离人员检测、经过一段时间(通常为10到15秒)后、映射会冻结、尽管有趣的是、雷达感应的点数量计数仍在运行并按预期工作但现在这是两个冻结的不同应用(mmWave Studio 和 Matlab)、因此我们认为它可能成为雷达。

尝试使用不同的演示版和计算机、但在大约10秒后、我们会遇到相同的问题。 为了再次使用雷达、我们需要将其与电源断开、否则即使软件冻结、刷写的程序也会继续运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们下周同一时间再见、为此延迟深表歉意。

    此致、

    佩德霍姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能告诉我您正在使用哪个版本的 mmWave Studio 和 Radar Toolbox 吗? 此外、您注意到 mmWave Studio 出现了什么冻结行为? 另外、对于可视化冻结时的远距离人员检测演示(或其他演示)、您在控制台中看到任何错误消息吗?

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    mmWave Studio、RADAR 工具箱2.00.00.06版本2.01.01.00。 以及毫米波工业工具箱4.12.1中的可视化工具。 冻结发生在可视化工具中,它不再映射新的移动,并被卡住显示点,它冻结。 在它停止在演示/实验上显示信息之前、它似乎需要经过一段时间的积分。 至于控制台、我们没有显示任何错误消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否尝试使用较新版本雷达工具箱中的工业可视化工具? 您可能遇到了可在更新版本中解决的错误。 自 ITB 4.12.1以来,可视化工具已获得多项改进。  

    此致、

    约什