This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214EVM:FDC2214EVM

Guru**** 1624225 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-CAPTIVATE-MSP432, FDC2214, BOOSTXL-CC2650MA, BOOSTXL-K350QVG-S1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1355824/fdc2214evm-fdc2214evm

器件型号:FDC2214EVM
主题中讨论的其他器件:FDC2214BOOSTXL-CC2650MABOOSTXL-K350QVG-S1、TIDM-CAPTIVATE-MSP432

您好、TI!

我想订购一款电容测量套件、用于纺织电容测量和随后的数据处理。 我有几个问题和顾虑:

  1. 该套件能否支持4个以上的通道、理想情况下是14-15?
  2. 是否为此套件提供了无线接口选项?
  3. 是否有其他具有更多通道的套件可用?
  4. 套件是否可以连接到 Raspberry Pi 或其他控制单元以在数据测量后执行其他操作?

期待您的答复。

此致、

苏珊特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sushant:

    1.此设备不能支持超过4个通道。  需要将多个器件用于额外的通道。  

    2.我们没有直接用于套件的无线选项。  您需要添加无线通信。

    3.您可以看看 MSP430 CapTIvate 器件。  它们可在单个器件上提供多达16个通道。

    https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/CapTIvate_Design_Center /1_83_00_08/exports/docs/users_guide/html/CapT 中的 Ivate_Technology_Guide_标记/ ch_getting_started.html 

    4.当然、大家可以通过 I2C 连接到 FDC2214来获取数据、然后再进行后处理。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello 支持、

    感谢您的帮助。 根据您的宝贵建议、我们已决定继续购买 MSP430 CapTIvate 器件。 在查看产品规格时、我发现有人提到一个通过蓝牙访问控制面板的 EVM 套件。 您能否提供有关此功能的更多详细信息?

    具体而言、我想了解此蓝牙功能是否需要额外的接口套件、或者 EVM 套件是否附带此套件。 此外、您能否解释一下蓝牙接口是如何工作的、以及它是如何与控制面板集成的?

    供参考:  

    该 EVM 目前支持"具有 低功耗 BluetoothRegistered和电容式触摸功能的访问控制面板参考设计"(设计编号:TIDM-1004)中的以下套件:MSP-EXP432P401R 开发套件、BOOSTXL-CC2650MA BoosterPack 插件模块和 BOOSTXL-K350QVG-S1 BoosterPack 插件模块; 还支持"  具有 MSP430 电容式触摸 MCU、触觉和 LCD 功能的 SimpleLink MSP432 MCU 参考设计"(设计编号:TIDM-CAPTIVATE-MSP432)中的以下套件:MSP-EXP432P401R 开发套件和 BOOSTXL-K350QVG-S1 BoosterPack 插件模块。

    感谢您的指导、期待您的详细回答。

    此致、

    苏珊特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sushant、

    请注意、MSP430 CapTIvate 解决方案由 MSP430 MCU 团队提供支持。  我搜索了  TIDM-1004、但我找不到太多信息。  我建议在 MSP430论坛上发帖、查看是否有可用的蓝牙解决方案。  我提供了指向以下论坛的链接。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/ 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供链接。

    不幸的是、我在尝试在那里发布问题时遇到了问题、它无法正常工作。 您能协助我解决这个问题吗?

    提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sushant:

    您能否尝试此链接: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum 

    您应该会在右上角看到"Ask a new question"按钮。

    此致、

    杰西