This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:如何在 DSS 和 MSS 完成 STC 后为 DSS 供电?

Guru**** 1456330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1361231/awr2944-how-to-power-on-dss-after-both-dss-and-mss-have-completed-stc

器件型号:AWR2944

在执行 DSS 的 STC 测试后、DSS 内核将进入低功耗状态、如下图所示:

那么、如何恢复 MSS 内核中的电量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    低功耗状态针对片段中的 DSS 内核。 在上述代码片段中、MSS 未进入低功耗状态。  

    STC 完成后、DSP 内核也会脱离低功耗状态(请检查此状态的代码实现)。

    谢谢。

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 普拉迪普塔

    我将上述测试代码添加到了 DSS 和 MSS、发现当 MSS 完成测试并读取 DSS 发送的值时、它仍然为0、表示 DSS 未退出低功耗模式。

    如何使 DSS 退出低功耗模式?

    谢谢

    纵横

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将要求您使用以下代码尝试 DSS STC。 它还将从 MSS 执行 DSS STC、您不应该面临上述问题。  

    请尝试一下、并告诉我您的观察结果。  

    e2e.ti.com/.../dsp_5F00_stc.zip

    谢谢。

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 普拉迪普塔
    我测试了这个。 STC 完成后、DSS 内核仍然没有启动。 这些变量在 DSS 核心中设置、但在 MSS 端未收到。

    从上图可以看出、DSS 进入低功耗后、是否需要设置一些寄存器以退出低功耗模式?

    谢谢

    纵横

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zonghu、

    在我们之前分享的代码中、我们不是让 DSP 进入低功耗模式。 在测试之后、DSP 内核也上电。 您能否查看下面的状态寄存器、并在测试后告诉我该寄存器的值。  

    DSS_RCM:DSP_PD_STATUS_MISC0

    谢谢。

    Pradipta.