请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP117 您好、团队成员:
我的客户正在使用 TMP117设计电路板。
它们需要放置通孔以实现精确的测量。
过孔的建议直径和数量是多少?
此致、
桑原启
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kei:
此处有2个应用手册可能很有用:"如何监测电路板温度<www.ti.com/.../snoaa26.pdf> 和 "表面贴装器件的 PCB 指南"<www.ti.com/.../snoa967a.pdf>。
设计人员可以使用尽可能多的并行过孔或填充式传导过孔、将热量从热源传递到温度监测器、以在 两个物体之间实现快速热平衡。 过孔的建议尺寸和数量可能取决于所需的热响应和 PCB 设计限制。
第二个应用手册的第1.3.5节详细说明了如何计算过孔的热传导路径、可用于确定是否需要常规过孔足够、是否需要更大尺寸或更大数量的过孔、或者是否需要使用导电填充过孔。
此致、
撒克拿可汗