This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA970:PGA970QPHPR

Guru**** 1624225 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA970
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1362298/pga970-pga970qphpr

器件型号:PGA970

几个问题:

1. SPI 通信:

   数据表显示、  

1.比较 VIH 和 VIL 参数时、发现两者都使用了"MOSI 和 MISO"。 有人能确认这是一个透视问题吗? 正如在 PGA970中所描述的那样、它可以作为主器件或从器件使用-我知道在数据表第41页的后面部分、PGA970只能作为从器件使用。。。 那么、怎么了?

2.为什么 VOH 和 VOL 不标注"MOSI 或 MISO"?  

波形激励电压:

当频率为5kHz 时励磁电压为2.3Vrms、我的4线 LVDT 灵敏度为0.044V/mm/Vex。 我无法通过整个数据表得知 PGA970波形发生器是否具有此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    欢迎来到 E2E 论坛!

    [报价用户 id="606490" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1362298/pga970-pga970qphpr "]

    1. SPI 通信:

       数据表显示、  

    1.比较 VIH 和 VIL 参数时、发现两者都使用了"MOSI 和 MISO"。 有人能确认这是一个透视问题吗? 正如在 PGA970中所描述的那样、它可以作为主器件或从器件使用-我知道在数据表第41页的后面部分、PGA970只能作为从器件使用。。。 那么、怎么了?

    [/报价]

    PGA970仅作为 SPI 从器件通信。  它不能是 SPI 主器件。  我同意数据表中关于 SPI 操作的说明、遗憾的是无法为您提供关于为什么 VIH 和 VIL 参数中列出了 MISO 的正确答案。  我会在以后的数据表更新中注意到这一点、以便进行修复。

    2. 为什么 VOH 和 VOL 不标注"MOSI 或 MISO"?  [/报价]

    这实际上是正确的、因为唯一的输出引脚是 MISO。

    [报价 userid="606490" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1362298/pga970-pga970qphpr ]当激励电压在5kHz 时为2.3Vrms 时、我的4线 LVDT 的灵敏度为0.044V/mm/Vex。 我无法通过整个数据表得知 PGA970波形发生器是否具有此功能?

    对于单端输出情况 NO、但应在差分输出下工作。  您将受到 DAC 输出(最大1.25V)和增益设置(最大1.67V)的限制。   之后、可能会更多地查看 PGA970EVM 用户指南第3节中的信息并查看原理图。  该 EVM 包含有关如何使用放大器增加输出的示例。

    此致、

    鲍勃 B