This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP63-Q1:引脚1

Guru**** 1624225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP64, TMP63-Q1, TMP61, TMP63
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1362724/tmp63-q1-pin-1

器件型号:TMP63-Q1
主题中讨论的其他器件: TMP61TMP63、TMP64

大家好、

我的客户报告了如何定义 TMP63-Q1上的1号引脚的问题。

我在 E2E 中找到了类似的帖子、它说"G"字上的点是 pin#1。 很难看到点。

在数据表中、我们看到封装上有 ID 区域、但在实际的 IC 中则没有。 您能解释一下我们的数据表规格为何与实际的 IC 不同吗?

我们是否可以在"G"字的旁边显示所有 TMP63-Q1点?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    此图需要更新 TMP63和 TMP64数据表中的此图。 请参阅下图 TMP61、该图更详细地描述了引脚 ID:

    此致、

    西蒙·罗哈斯