This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432AOP:xWRL6432AOP

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1362399/awrl6432aop-xwrl6432aop

器件型号:AWRL6432AOP
主题中讨论的其他器件:AWRL6432

xWRL6432AOP 的 antGeometry0与 AWRL6432匹配吗?

如果没有、应如何设置配置文件?

此外、如何针对6432进行硬代码配置?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如:antGeometry0、1、antPhaseRot 及其它相关设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    对于 xWRL6432AOP、可在 SDK L 中找到配置示例、例如位于以下位置:

    C:\ti\mmwave_L_sdk_05_04_00_01\examples\mmw_demo\mo_and_Presence _detection\profiles\xwrL64xx-aop\PresenceDetect.cfg

    antGeometryCfg 1 1 1 1 0 1 1 3 1 2 0 3 2.5
    CompRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000

    此致!

    自贡