This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DOA DPU &quot 中的 EDMA 多普勒指数;AWRL 6432 "

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1360020/edma-doppler-index-in-doa-dpu-awrl-6432

器件型号:AWRL6432

尊敬的 TI 专家

今天,感谢 TI 专家(*在电话会议上),我了解了 DoaDpu 的处理过程

但是,有一个模糊的部分,即 EDMA 多普勒指数。

此代码为 EDMA 多普勒指数参数。

如您所见,acount 值为1字节( uint8 )。 硬件 加速器执行"最大多普勒"后,输出将为 maxind(UINT32)/Peak (UINT32)

因此,如果 EDMA 得到一个字节,我认为该值是 maxind 的高8位,所以它不是正确的值。

另外、是否可以只使用1字节的32位地址?

请解析我的混淆部分。

谢谢

此致

郑真勋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jingyun:

    因为最大多普勒指数仅填充较低的8位。 较高的24位中的其余位未使用。  EDMA 只传输低8位的原因是为了保存目的存储器的大小。  

    此致!

    自贡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zigang

    我叫 Jinhyun ...所以,如果我们有机会再次看到,普莱塞告诉我的名字.. JINHYUN ...

    这是一个笑话。。。

    感谢您分享宝贵意见。

    此致

    郑真勋