This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOP:AWR6843AOP

Guru**** 2555250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1359519/awr6843aop-awr6843aop

器件型号:AWR6843AOP

大家好!  

我正在尝试使用点云体积数据、心率数据和呼吸频率数据来检测是否存在儿童。  我在使用中使用的方式是使用 德州仪器的 InCabin_CPD_w_Classification_GUI 演示。  

此演示仅将点云数据用于成人和儿童分类。 如何将心率和呼吸频率数据组合与点云体积结合使用? 是否有合并 bin 文件的机会? 或者您有什么建议吗? 或者、是否有机会将生命体征检测代码嵌入车内儿童检测代码并将需要的所有数据传输到分类算法中?  

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您联系 E2E。 请允许我们在一天左右提供答复。

    谢谢。
    昆丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    遗憾的是、无法轻松组合两个演示。  将生命体征演示与 CPD 演示相结合是一项重大且具有挑战性的任务。  由于这是一项挑战、我建议您在 CPD 设置中检查生命体征演示、并查看性能是否足够出色、值得努力整合这两个演示。  您是否正在开发自己的算法?  还是只使用两个 TI 演示?   

    最好的方法是首先开发您自己的离线组合信号处理链(如 MATLAB)、然后使用原始 ADC 数据测试性能。 实时演示实现应该是第二步。  

    此致!

    自贡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    首先感谢您的建议。 目前、我们正在使用 TI 演示。 但在观察到演示结果之后、我们将开发我们的算法。  

    是否有此应用的演示软件?  https://www.ti.com/video/6152686406001 。 这符合我们的要求。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    这是由我们的第三方提供的演示。  我们无法访问他们的演示代码。  

    此致!

    自贡