主题中讨论的其他器件: AWR1843BOOST、AWR1843
您好!
我们有 DCA1000EVM 和 AWR1843BOOST 器件。 我想对 AWR 进行编程、但当我尝试在"Connect、Reset and Configure"步骤设置 DCA1000时、 无法看到"FPGA Version"。 [错误-5]"
我还计算了电路板的图片和错误消息。 我已经尝试了很多方法来从您以前的 E2E 支持中解决这个问题、但我无法做到。
一些检查情况:
Windows 固件(已关闭)
使用另一台计算机 (已尝试)
Wi-Fi 问题 (已关闭)
1Gbps 端口 (已选中)
等等...
是否有办法解决您可以帮助的问题?
e2e.ti.com/.../DCA_5F00_AWR1843.docx
[15:21:38] [RadarAPI]:
[15:21:38] 配置记录:
[15:21:38] 超时错误! 系统已断开
[15:21:38] [RadarAPI]:ar1.GetCaptureCardFPPGAVersion ()
[15:21:38] [RadarAPI]:正在向 DCA1000发送 FPGA_VERSION 命令
[15:21:48] [RadarAPI]:
[15:21:48]
[15:21:48] 无法读取 FPGA 版本。 [错误-5]