This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:如何计算 EVM 的输入电流范围?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1361981/awr2944evm-how-should-i-calculate-the-input-current-range-of-the-evm

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件: AWR2944

您好

我注意到 LM63635DQDRRRQ1的直流/直流转换器是 AWR2944EVM 的电源链路之一、过去我一直在使用 AWR2944EVM 中推荐的12V、2.5A 电源作为 AWR2944EVM 的电源。 我的同事最近购买了一个12V、3A 电源适配器、并询问该电源适配器是否可以为 AWR2944EVM 供电? 好像和原来的电源适配器相比、只是电流从2.5A 变成了3A、其他没有变化。

我同事的问题困扰着我。 我查阅了 LM63635的规格表、发现没有明确介绍具体的有限输入电流范围。 请问我同事的12V 3A 输出 DCDC 是否可以为 AWR2944EVM 供电?

对于 TI 的直流/直流或 PMIC 产品、应如何计算输入电流限制范围?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    任何12V >= 2.5A 的电压都可以正常工作。 如果要计算所需功率、则需要查看每个器件的数据表并查看功耗数值。 例如、以下是 AWR2944的数据。 从此处、您可以增加电路板上所有器件的功率。

    此致、

    艾达里安