This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:在 AWR2944 EVM 中、起到 LP87745的 VMON 引脚的作用。

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1360434/awr2944evm-in-the-awr2944-evm-the-role-of-the-vmon-pin-of-lp87745

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件:AWR2944

您好

AWR2944 EVM 套件中使用 LP87745Q1 PMIC、此 PMIC 有一个名为"VMON_GPO1"的引脚。 PMIC 规格表提到它用于电压监控。 在贵公司的开源2944EVM 原理图中、此引脚从外部连接到测试点。 我想请问将测试点从外部连接到 EVM 中此引脚的设计起什么作用?

此引脚在 AWR2944 EVM 原理图中、即 LP877451的引脚22 (U8)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们连接到测试点、以便客户可以根据需要访问此引脚。 在 EVM 上、它不用于任何目的。 如果客户希望将此器件连接到外部电压进行测试、可使用提供的测试点。

    此致、

    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Aozer