This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP175:器件型号说明:TMP175AIDGKT 与 TMP175AIDGKR

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1361704/tmp175-part-number-clarification-tmp175aidgkt-vs-tmp175aidgkr

器件型号:TMP175

您好、TI 传感器论坛、

以下两个器件型号指定的器件之间的区别是什么: TMP175AIDGKT 和 TMP175AIDGKR?

我认为 IC 是相同的、"T"和"R"是运输封装说明符。 "T"表示直径为180.0mm 的卷带、"R"表示直径为330.0mm 的卷带。 这是否正确、或者不同 IC 之间实际上是否存在差异?

此致、

HAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hal:

    2个可订购器件是同一个器件。 唯一的区别在于封装、其中 T 可订购产品采用小卷带形式、而 R 可订购产品采用可容纳更多器件的大卷带形式。

    此致、

    西蒙·罗哈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    感谢您回来提供这些信息。 感谢您快速、内容丰富的回复。

    此致、

    HAL