This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:FDC2214

Guru**** 2544690 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1361405/fdc2214-fdc2214

器件型号:FDC2214
主题中讨论的其他器件:FDC1004

您好!  

我正在寻找另一个  类似 FDC 2214/FDC 2114的电路,可以测量从 10pF 到2nF 范围的电容的精度.

我看了一下 FDC1004,但它没有达到1 nF 的范围。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itifi,

    您需要 FDC2x1y 系列中的器件不支持的哪些行为和/或功能?
    此致、
    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John,

    我们正在寻找用于汽车应用的另一款 FDC、您可以建议使用与 FDC 系列相当的另一款 IC 吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itifi,

    FDC1004和 FDC2x1y 器件是我们针对精密电容式传感而采用的器件。

    我不确定它们是否符合汽车标准、但您也可以看看我们的 CapTIvate 电容式感应产品。
    您可以通过 在 TI.com 上搜索"CapTIvate"来查看它们。


    此致、
    约翰