This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:AWR2243 SOP 问题和 LP876242电压输出问题

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1353079/awr2243-awr2243-sop-problem-and-lp876242-voltage-output-problem

器件型号:AWR2243

尊敬的工程师:
     您好!
     我们使用四个 AWR2243进行级联设计。 AWR2243的工作模式由电阻器固定。 SOP 模式为 SOP4、即 SOP0=1;SOP1=0;SOP2=0; 将 AWR2243的 VION 引脚设置为1.8V。
我们现在遇到一个问题。 当我们的 FPGA 通过 SPI 控制 AWR2243时、如果程序未运行、SOP0=1 (即、SOP0在高电平时为1.8V)。 如果程序运行、SOP0将变为1.0V、因此我们的 FPGA 无法通过 SPI 运行 AWR2243。
     我们检查了在 SOP0之后没有任何操作来将其拉低、并且监控到 AWR2243电源芯片 LP876242 BUCK1的1.8V 电压输出也变更为1.0V。 BUCK2和 BUCK3也从先前的1.2V 正常输出降低了1V。 1.0V 变为0V。 奇怪的是、如果我们的 FPGA 未下载程序并且不运行 AWR2243、则 LP876242 BUCK1的1.8V 电压输出是正常的、BUCK2、BUCK3和 BUCK4的输出也是正常的。 一旦 FPGA 调试并运行程序、LP876242的1.8V 电压输出将变为正常状态。 变为1.0V。 我们测试了 LP876242输入3.3V 电压、这也是正常情况。
    可能是什么原因? 期待着答复,谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误您的时间、此工单已分配给离开团队的成员。

    您是否有一些显示您看到的行为的图表? 很难理解这个问题。

    此致、

    艾达里安