This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:使用 IWRL6432 ES1和 ES2、DCA1000 CLI 工具和毫米波 L SDK 演示采集 ADC 数据的数据格式

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1360925/dca1000evm-data-format-of-adc-data-acquired-with-iwrl6432-es1-and-es2-using-dca1000-cli-tools-and-mmwave-l-sdk-demos

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件:IWRL6432

您好!  

您能不能为我指明其中包含针对所捕获的 ADC 数据格式的文档  

使用 mmWave L SDK 5.1和 DCA1000 CLI 工具的 IWRL6432 ES1电路板  

使用 mmWave L SDK 5.4和 DCA1000 CLI 工具的 IWRL6432 ES2电路板

我浏览了这个 文档 和与此相关的代码。 我不清楚地理解代码中的逻辑。 我的目的是以 ADC 样本* RX 天 线*为每个线性调频脉冲的格式获得数据。 您的文档中是否提到了 IWRL6432的数据格式、以便可以根据需要使用它来重塑数据。  

谢谢  

盖亚特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gayatri:

    您可以 在以下位置找到解析脚本 ar_convertAdcData_xWRLx432.m:  

    C:\ti\mmwave_L_sdk_05_04_00_01\tools\adc_parser

    此脚本假定没有边带信号、并且 adcLogging 中的 RDIF 扫频模式2。   默认情况下、SDK L 5.1.0.4和 SDK L 54.0.1采用此模式。  

    因此、可以 使用 SDK L 5.1.0.4将此脚本应用于 IWRL6432 ES1电路板和 使用 SDK L 2.4.0.1的 IWRL6432 ES2电路板

    此致!

    自贡