This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:GPADC SW 触发超时

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1358077/awr2944-gpadc-sw-trigger-time-out

器件型号:AWR2944

您好专家

我的客户希望每20ms 触发一次 GPADC、以对外部电压进行采样。

他们发现代码将在 GPADC_SWTrigger()中生效。 指示超时、  

我是否可以问导致超时的可能原因以及如何避免此断言?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    每次使用后、例如在每次迭代中、都需要重新配置 GPADC 模块。  

    我之前已经遇到过这个问题、并且为我重新配置模块、  Drivers_gpadcClose ()& Drivers_gpadcOpen ()  解决了问题。

    您能否让客户在循环结束时使用这两个函数?

    格式-  

    ext_vol_measurement_loop
    {    
        // Ext voltage measurement
        ...
    
        Drivers_gpadcClose();
        // some delay
        Drivers_gpadcOpen();
    
    }

    此致、
    阿尼尔班  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anirban

    我是否可以知道驾驶员关闭和驾驶员打开之间的建议延迟?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    对于我们的应用、我们使用了10ms 的延迟。 但我们尚未测试该延迟的任何最大或最小限值。

    此致、
    阿尼尔班