This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:在不进行 DPU 集成的情况下从毫米波前端 ADC 提取数据

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1358174/awr1843boost-extracting-data-from-mmwave-front-end-adc-without-dpu-integration

器件型号:AWR1843BOOST

你好。 同时、我使用 mmwaveStudio 程序、通过使用 rawdatareader.m 对转储数据中的4通道数据进行整形来开发信号处理、并继续进行处理。 但为了选择我要尝试的操作、我将尝试使用 UART 对其进行处理、然后我将颠倒 xyz 值、以找到从演示示例中获取它的最小位置。 我要将我创建的内容应用到所需的数据。

如果您使用 CCS 来确认是否有一种使用 DPU 的开发模式、是否可以如图所示只将 mmWaveFrntEnd 级的 ADC 数据作为 JTAG 输入、而不使用 DPU? 请详细告诉我这是怎么可能的。

我所了解的是、刷写 Radarss 固件以获取原始数据、刷写 ccsdebug 以获取信号处理后检测到的物体的位置数据信息。 是这样吗? 
语 越南语 希腊语 挪威语 威尔士语 海地克里奥尔 波斯语 翻译方式 复制以下 URL 返回 在您的网站中嵌入以下代码片段 启用协作功能并自定义小部件:必应网站管理员门户 返回
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subin:

    Unknown 说:
    我将尝试用 UART 来处理它、然后反转 xyz 值以找到最小位置、从而已经从演示例中获取它。

    我不理解你的问题。 您能更精确一点吗?

    此致、

    桑希塔