This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP-01012:TIDEP-01012:mmWave Studio 错误

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-01012, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1348322/tidep-01012-tidep-01012-mmwave-studio-error

器件型号:TIDEP-01012
主题中讨论的其他器件: AWR1243

您好!  

我使用的是 TIDEP-01012。 昨天工作正常、但设备出现了一些错误问题。  


这是我从 mmWave Studio 获取的日志。  

[15:36:58] RstdNet: Port 2777: client 127.0.0.1:63461 - connected (RstdNet:端口2777:客户端127.0.1:63461)- Connected (已连接)
[15:37:00]从 MATLAB 运行脚本
[15:37:00]开始为 Cascade 设置 Studio
[15:37:00][RadarAPI]:ar1.SelectCaptureDevice ("TDA2XX")
[15:37:00][RadarAPI]:状态:通过
[15:37:00][RadarAPI]:TDAStatusCallback Event Registered
[15:37:00][RadarAPI]:registerTDAStatusCallback 状态:通过
[15:37:00][RadarAPI]:ar1.ConnectTDA ("192.168.33.180"、5001、15)
[15:37:00][RadarAPI]: device 32 : CAPTURE_RESPONSE_ACK ASYNC EVENT RECEIVEVED () with status 0
[15:37:00][RadarAPI]: device 32 : capture_response_version_info async event received() with status 0。 TDA 版本: REL_VISION_SDK_03_07_01_00 Aug 5 2019 15:04:45[15:37:00][ RadarAPI]: device 32 : CAPTURE_RESPONSE_ACK ASYNC EVENT RECEIVEED () with status 0
[15:37:01][RadarAPI]: device 1: CAPTURE_RESPONSE_ACK ASYNC EVENT RECEIVEVED () with status 0
[15:37:01][RadarAPI]:ConnectTDACaptureCard 状态:通过
[15:37:01] TDA 捕获卡状态:已连接!
[15:37:01] ConnectTDA 成功
[15:37:01][RadarAPI]:ar1.selectCascadeMode(1
[15:37:01][RadarAPI]:状态:通过
[15:37:01]选择 CascadeMode 成功
[15:37:01]设置 Studio for Cascade 已经结束。
[15:37:01][RadarAPI]: device 1: CAPTURE_RESPONSE_ACK ASYNC EVENT RECEIVEVED () with status 0
[15:37:02][RadarAPI]: device 1 : CAPTURE_RESPONSE_ACK ASYNC EVENT RECEIVEVED () with status 0
[15:37:02][RadarAPI]:ar1.FullReset (1)
[15:37:02][RadarAPI]:状态:通过
[15:37:02][RadarAPI]:ar1.SOPControl_mult (1、4)
[15:37:02][RadarAPI]:状态:通过
[15:37:02]主: SOP 重置成功
[15:37:02][DeviceID-0]收到 MSS 上电完成异步事件!
[15:37:02][RadarAPI]:ar1.PowerOn_mult (1、01000、0、0)
[15:37:02][RadarAPI]:状态:通过
[15:37:02]主: SPI 连接成功
[15:37:02][RadarAPI]:ar1.DownloadBssFwOvSPI_mult (1、C:\\ti\\mmWave_DFP_02_02_01\\firmware\\xwr22xx_metaImage.bin)
[15:37:05]主:固件下载成功
[15:37:06][RadarAPI]:ar1.SelectChipVersion ("AR1243")
[15:37:06][RadarAPI]:状态:通过
[15:37:06][RadarAPI]:ar1.SelectChipVersion ("AR1243")
[15:37:06][RadarAPI]:状态:通过
[15:37:06][RadarAPI]:ar1.deviceVariantSelection("XWR2243"
[15:37:06][RadarAPI]:状态:通过
[15:37:06][RadarAPI]:ar1.frequencyBandSelection("77G"
[15:37:06][RadarAPI]:ar1.SelectChipVersion ("XWR2243")
[15:37:06][RadarAPI]:状态:通过
[15:37:06]设备状态: XWR2243/ASIL-B/SOP:4/ES:1.1
[15:37:06][RadarAPI]:ar1.RfEnable_mult (1)
[15:37:07][DeviceID-0]收到 BSS 上电完成异步事件!
[15:37:07][RadarAPI]:状态:通过
[15:37:08]主讲: RF 加电成功
[15:37:08][RadarAPI]:ar1.ChanNAdcConfig_mult (1、1、1、1、1、1、 1、1、1、2、1、 0、1)
[15:37:08][RadarAPI]:状态:通过
[15:37:08]主控:通道和 ADC 配置成功
[15:37:08][RadarAPI]: device 2 : CAPTURE_RESPONSE_ACK ASYNC EVENT RECEIVEVED () with status 0
[15:37:09][RadarAPI]: device 2 : CAPTURE_RESPONSE_ACK ASYNC EVENT RECEIVEVED () with status 0
[15:37:09][RadarAPI]:ar1.FullReset (2)
[15:37:09][RadarAPI]:状态:通过
[15:37:09][RadarAPI]:ar1.SOPControl_mult (2、4)
[15:37:09][RadarAPI]:状态:通过
[15:37:09]设备2:SOP 重置成功
[15:37:09][DeviceID-1] MSS 加电完成异步事件已收到!
[15:37:09][RadarAPI]:ar1.AddDevice (2)
[15:37:09][RadarAPI]:状态:通过
[15:37:09]设备2:SPI 连接成功
[15:37:09][RadarAPI]: device 4 : CAPTURE_RESPONSE_ACK ASYNC EVENT RECEIVEVED () with status 0
[15:37:10][RadarAPI]: device 4 : CAPTURE_RESPONSE_ACK ASYNC EVENT RECEIVEVED () with status 0
[15:37:10][RadarAPI]:ar1.FullReset (4)
[15:37:10][RadarAPI]:状态:通过
[15:37:10][RadarAPI]:ar1.SOPControl_mult (4、4)
[15:37:10][RadarAPI]:状态:通过
[15:37:10]设备3:SOP 重置成功
[15:37:10][DeviceID-2]收到 MSS 上电完成异步事件!
[15:37:10][RadarAPI]:ar1.AddDevice (4)
[15:37:10][RadarAPI]:状态:通过
[15:37:10]设备3:SPI 连接成功
[15:37:10][RadarAPI]: device 8 : capture_response_ACK Async event received() with status 0
[15:37:11][RadarAPI]: device 8 : CAPTURE_RESPONSE_ACK ASYNC event received() with status 0
[15:37:11][RadarAPI]:ar1.FullReset (8)
[15:37:11][RadarAPI]:状态:通过
[15:37:11][RadarAPI]:ar1.SOPControl_mult (8、4)
[15:37:11][RadarAPI]:状态:通过
[15:37:11]设备4:SOP 重置成功
[15:37:42][RadarAPI]:ar1.AddDevice (8)
[15:37:42]状态:失败、错误类型:RESP 超时
[15:37:47]未收到 MSS 加电异步事件!
[15:37:47]设备4:SPI 连接失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)您在设备管理器中看到了什么?

    2)您可以检查电源并尝试另一个电源吗?   

    3) 3)您是否更改了昨天尝试中选择的 FW 图像?   

    4) 4)您可以尝试不同的 EVM 板吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在上述某些选项中也会选择 AWR1243。  请确认您选择了正确的设备类型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)在设备管理器中、它有两个端口、如下图所示

    2) 2)我使用的电源为12V 5A。  我尝试了其他电源、结果出现相同的误差、  

    3) 3)是的、我更改了固件映像、但仍然有相同的错误

    4) 4)使用相同的 lua 脚本、使用不同的 EVM 板。  

    昨天、器件运行正常、但出现错误。 有什么事我应该做吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、朴先生:

    您提到第二个板正在工作。  能否检查一下两个电路板之间是否有任何差异?

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为没有大的区别。 它像昨天一样工作正常、但当我关闭它并重新连接时、它不起作用。 有时它会工作、有时它不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是器件问题还是毫米波程序问题?  
    有时、它运行良好、数据已正确保存。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    很抱歉耽误你的时间。  您似乎看到的结果不一致。  您是否偶然发现了损坏的电缆?   

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试更换电缆、但错误仍然出现。 如果设备出现问题、是否有办法解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您提到一个器件正常工作、而另一个器件无法正常工作。  您能否确认它们在封装顶部的标记方式是否相同?

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉回复太晚了、我认为工作中的雷达和操作错误的雷达没有区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    调试有点困难、因为有一个正常工作的器件和一个非正常工作的器件、没有明显的差异。  您可以尝试获取第三部分吗?

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您能否探测故障器件上的 VBGAP 引脚以查看器件是否正在唤醒。 测量值应~0.9V。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我目前拥有两个器件。 如果设备出现问题、是否有办法解决? 我不知道 VBGAP 引脚的细节。 但当我连接到计算机时、我可以使用 WinSCP 评估 SSD。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我想我们只需要验证器件启动是否正确。 BGAP 引脚可用、例如、在几个电容器上。  可以尝试验证这些电容器上的内容。   

    连接到计算机可能只是意味着您要与 TDA2X 主机处理器进行通信。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、很抱歉这么晚才回复。
    
    传感器不会在启动。 您能告诉我该怎么做以确保它正确启动吗? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    没问题! 如果可能、您可以尝试探测 AWR_VBGAP_1吗?  

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的答复。  

    很抱歉一直在问、但我不确定探测 AWR_VBGAP_1的含义。 您能告诉我如何探测 AWR_VBGAP_1吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    没问题。  您能否使用示波器来查看该电容器上的电压是什么样子? 我在上面显示的图像中添加了 CAP C2_1?

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、很抱歉这么晚才回复。  
    我认为当设备出现错误时、设备没有唤醒。  
    现在、几乎每次它遇到连接错误时。  
    似乎是设备有问题。 当该器件出现问题时、有什么解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    很抱歉、很难给出很好的答案。  如果器件已损坏、我们可能做不到什么。  您是否能够尝试使用示波器来探测 C2_1上的电压?

    如果器件因某种原因损坏、最好检查您的实验室设置。  是否实施了足够的 ESD 保护?   

    此致、

    詹姆斯