This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOPEVM:通过 COM 端口进行 UART 通信

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1356231/awr1843aopevm-uart-communication-via-com-ports

器件型号:AWR1843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:AWR1843AOP

您好、TI!

在我们的应用中、我们将使用具有 UART 协议的 AWR1843AOP EVM 板。

我们使用 USB 转 TTL 转换器将电路板的 USB 输出转换为 UART。 但我们没有从 TTL 获取数据、因为它有两个 COM 端口。 我们已经对配置进行了硬编码、因此只需要启用标准 COM 端口、如何启用单个 COM 端口?

您能帮助我们解决这个问题吗?  

下面是 USB 到 TTL 转换器的链接、

https://robu.in/product/usb-to-uart-ttl-serial-cp2102-module-stc-download-cable-pl2303-for-arduino/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否理解这个问题。 您是否尝试使用单个 UART 端口进行数据输出、并将配置硬编码到应用程序中、而不是通过 UART 发送配置?

    需要确认的一点是、您将 TX 或转换器连接到传感器的 RX、并将传感器的 RX 连接到转换器的 TX。

    如果是正确的、接下来我们需要确认您已正确更新应用、对配置进行硬编码。 您是否正在使用我们预先构建的演示之一?

    此致、

    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如您所说、UART 连接非常完美。 我们使用具有硬编码配置的 OOB 示例。 因此、我们希望使用单个 UART 端口进行数据输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。 这更多的是一个软件问题、因此我将咨询我们的软件专家。 应该可以对配置进行硬编码。

    此致、

    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI!

    请回答上述问题