This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:CLI_MMWaveCompRangeBiasAndRxChanPhaseCfg 函数中1048276的含义

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1356104/awrl6432-meaning-of-1048276-in-cli_mmwavecomprangebiasandrxchanphasecfg-function

器件型号:AWRL6432

尊敬的 TI 专家:

你好

我想知道 "1048576"在 CLI_MMWaveCompRangeBiasAndRxChanPhaseCfg 函数中的含义。

请分享您的观点。

谢谢

此致  

郑真勋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Jinhyun、

    值1048576 (0x100000)用于将实系数和虚系数缩放到20位范围、因为这些系数可以在-1到1之间。 这是因为 rxChPhaseComp 实数和 imag 字段需要 Q20格式的补偿值。

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    祝您度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Jinhyun、

    没问题! 如有任何其他问题、请随时发布。

    此致、

    克里斯蒂安