This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432BOOST:毫米波演示中的 DopplerDPU

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1352429/awrl6432boost-dopplerdpu-in-mmwdemo

器件型号:AWRL6432BOOST

尊敬的 TI 专家:

你好

在 mmwDemo 中分析多普勒 DPU 期间我有一个问题。

(* SDK 版本为 MMWAVE_L_SDK_05_03_00_02 /,并在 MOTION_AND_INVINTENTION_DETECTION 中使用 Classification_MidBw.cfg)

我不明白第一距离栅极 HWA 处理的多普勒 FFT。

问题1:  这是正确的代码吗?

hwaParamCfg[paramsetIdx].source.srcAddr = HWADRV_ADDR_Translate_CPU_TO_HWA (DPDU_DOPPLERPROCHWA_SRC_PING_OFFSET);// MEM 组 M0
hwaParamCfg[paramsetIdx].source.srcAcnt = cfg->staticCfg.numDopplerChirps - 1;//样本中的大小- 1

hwaParamCfg[paramsetIdx].source.srcAIdx = 2 * cfg->staticCfg.numVirtualAntames * sizeof (cmplx16ImRe_t);
hwaParamCfg[paramsetIdx].source.srcBcnt = cfg->staticCfg.numVirtualAntables - 1;
hwaParamCfg[paramsetIdx].source.srcBIdx = 2 * sizeof (cmplx16IMRe_t);

 我无法理解第一距离栅极的多普勒 FFT 的用途。

请分享您的观点。

谢谢!

此致

郑真勋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还要补充我的问题一。

    问题2. 为什么将0x04添加到 M0地址?

    (dopplerprochwa.c 中的167行) 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我们在一天左右的时间内回复。

    谢谢。
    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinhyun:

    请在 SDK L 用户指南中找到"多普勒处理 DPU"的一些方框图。  

    文件:///C//ti/MMWAVE_L_SDK_05_04_00_01/docs/api_guide_xwrL64xx/MMWAVE_DEMO.html #autotoc_md848

    每个乒乓缓冲器对两距离门的多普勒 FFT 进行处理。   

    地址中设置+0x4的原因是为了获得第二范围栅极的起始地址。  

    此致!

    自贡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang。

    我可以了解 HWA 中的多普勒 FFT 处理。

    但是,请再次考虑问题2。

    在做 Sumabs 跨病毒天线的第二 rage 门,

    我认为 M0存储器块的状态与 BLOW 类似。

    (*执行总和统计)

    添加0x04的原因是只将复数的 I 值移动到 L3存储器中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此致

    郑真勋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang。

    我可以了解 HWA 中的多普勒 FFT 处理。

    但是,请再次考虑问题2。

    在做 Sumabs 跨病毒天线的第二 rage 门,

    我认为 M0存储器块的状态与 BLOW 类似。

    (*执行总和统计)

    添加0x04的原因是只将复数的 I 值移动到 L3存储器中?

    此致

    郑真勋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JInhyun:

    在同一 Doxygen 文档中  

    您可以看到、多普勒 FFT 的输入保存在 M0中、两个距离单元彼此相邻。  每个样本都是 complex16、这是4字节。  

    此致!

    自贡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zigang

    感谢您分享您的 opinon。

    如您所说,我可以理解多普勒 FFT 的第一、第二过程。 但我的问题是 EDMA 输出部分。

    该部件正在设置 EDMA 输出参数、我的问题是为什么要将0x04添加到 srcAddrss (M0存储器)中?

    这是因为要仅将复数值的 i 值移动到 L3内存中。 对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此致

    郑金焕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinhuyn:

    抱歉、我查看的代码不正确。  你是对的。  下图显示了最后一个输出是 M0,它包含 detMatrix。  在 M0中、此数据集的只有 I 部分包含 detMatrix 的信息、且 Q 部分全为零。  EDMA 被编程为取出 M0的 I 部分。  

    此致!

    自贡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    祝您愉快!