This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:FoV 问题

Guru**** 1486215 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1350266/awr1843-fov-problems

器件型号:AWR1843

您好!

我们面临着 AWR1843的一个问题。 我将按如下方式描述情况:在模块(AWR1843)测试过程中、我们会在 MRR/SRR 可视化工具看到传感器数据没有物体时识别错误检测。 当 传感器处于静态状态并安装在一米高时、不会进行故障检测。 当传感器处于移动状态时、会随机进行故障检测。 请帮助我们解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sriram 提出您的问题。   

    一些后续问题:

    您的线性调频脉冲配置中配置的 Vmax 是什么?  如果 Vmax 过低且传感器移动速度非常快、则可能会被误检。   

    (+) AWR1843:如何更正由雷达振动引起的错误检测-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

    可以尝试调整 CFAR 阈值。  较高的阈值将使您更不容易受到误检测的影响。   

    我链接到的上面的线程提供了一些很好的建议来解决错误检测。  

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应更改哪个 CFAR 阈值以避免错误警报。


    obj->SNRThreshold[0].rangelim =(uint16_t)(10.0f *(float)(1<<obj->xyzOutputQFormat));
    obj->SNRThreshold[0].threshold = convertSNRdBtoThreshold (1、18.0f、CFARTHRESHOLD_N_bit_FRAC);

    obj->SNRThresholds[1].rangelim =(uint16_t)(35.0f *(float)(1<< obj->xyzOutputQFormat));
    obj->SNRThreshold[1].threshold = convertSNRdBtoThreshold (1、16.0f、CFARTHRESHOLD_N_bit_FRAC);

    obj->SNRThresholds[2].rangelim = 65535;
    obj->SNRThreshold[2].threshold = convertSNRdBtoThreshold (1、子帧_MRR_MIN_SNR_dB、CFARTHRESHOLD_N_BIT_FRAC);

    /*! @简短的 peakVal 阈值作为范围的函数发生变化*/
    obj->peakValthresholds[0].rangelim =(uint16_t)(7.0f *(float)(1 << obj->xyzOutputQFormat));
    obj->peakValthreshold[0].threshold = 4250;

    obj->peakValthresholds[1].rangelim = 65535;
    obj->peakValthresholds[1].threshold = 0;

    obj->peakValthresholds[2]。rangelim = 65535;
    obj->peakValthresholds[2].threshold = 0;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sriram:

    很抱歉耽误了时间、我得到了答案。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="580027" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1350266/awr1843-fov-problems 通过 MRR/SRR 可视化工具可以看到传感器数据中没有物体时、我们可以识别错误检测。 当 传感器处于静态状态并安装在一米高时、不会进行故障检测。 当传感器处于移动状态时、会随机进行故障检测。 [/报价]

    您好!

    有 Mouvement 时、雷达传感器的性能通常更好。

    通常、故障检测可能由硬件引起。 您是否使用定制电路板? 您是否可以尝试对 TI 板进行相同的实验以查看是否有差异?

    谢谢!

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 MMWAVE_SDK_03_06_00_00-LTS/docs/mmwave_sdk_user_guide.pdf 第28页给出的 cfar 阈值说明。

    您可以更改其在您使用的配置文件中的值