This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:AWR1843BOOST

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP, AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1356295/awr1843boost-awr1843boost

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1843AOP

早上好!

我想知道 AWR1843AOP 雷达是否适合侧雷达和角雷达等 ADAS 应用、因为它的最大距离为10米、最大速度约为30km/h。 雷达将安装在卡车中。 主要目的是检测附近的物体。 我认为高仰角分辨率是物体大小的良好指标。 此时、我不确定是否需要仰角。 如果我们要对物体进行分类、60度的仰角分辨率是否足够?
对于此应用程序和 AWR1843BOOST、可以使用什么固件? 据我所知、只有自动泊车和障碍物检测实验室负责 AWR1843BOOST。

谢谢