This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:Uniflash 可以在 ES2.0上刷写2个映像吗?

Guru**** 2542940 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1355579/awrl6432-can-the-uniflash-flash-2-images-on-es2-0

器件型号:AWRL6432
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好、TI 团队、

我在 Windows 11上使用的是 uniflash_8.6.0和 SDK 5.4.0.1。 硬件为 AWRL6432 ES2。

当我只刷写1个映像时、一切都正常。 但是、在刷写2个图像(SBL 和默认图像)时、Uniflash 会卡在"下载[meta_imAGE4] size [247364]"上。

我有什么意见或建议可以继续吗?

此致、
斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    您能否尝试单独刷写图像1、重置电路板、然后自行刷写图像4?

    谢谢。

    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Clinton!

    它的确有效。

    谢谢。

    斯科特