This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3101:请查看原理图

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1363571/opt3101-please-review-the-schematic

器件型号:OPT3101

尊敬的 TI 专家:

我的客户有一个正在大规模生产的产品、他们对该产品使用 OPT3101。

最近、这种方法出现了 OPT3101故障、INP (25)引脚没有输出电压、因此无法控制光电二极管。

您能否查看原理图、并告诉我哪里出了问题?

当前故障率为2、总故障率为20000。

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_2D00_-1.OPT3101.pdf

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蔡斯、

    我认为原理图没有问题。 如果 INP 没有电压输出、则光电二极管将不起作用。 我建议更换并联电容器 C9、看看这样是否可以解决问题。 如果 C9破裂或已损坏、则对地短路。  

    请告诉我这是怎么工作的。