请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR2944 主题中讨论的其他器件: TM4C1294NCPDT、
团队、您好!
我想使用外部 XDS110调试探针来刷写 AWR2944并运行 OOB 演示。
我的设计没有内置 XDS110 (TM4C1294NCPDT)。
在 AWR2944引脚中、我在前面提到的引脚通过接头从卡中提供。 没有其他连接器。
是否可以按照我需要的方式运行它?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、您好!
我想使用外部 XDS110调试探针来刷写 AWR2944并运行 OOB 演示。
我的设计没有内置 XDS110 (TM4C1294NCPDT)。
在 AWR2944引脚中、我在前面提到的引脚通过接头从卡中提供。 没有其他连接器。
是否可以按照我需要的方式运行它?
您好 Duygu:
很抱歉耽误你的时间。 您能否查看 AWR2944EVM 的原理图? https://www.ti.com/tool/AWR2944EVM 这应该可以回答您的问题。 如需了解如何将 XDS 调试器连接到 AWR2944器件、请查看原理图的第19页。
我初步浏览了一下您显示的内容、就知道您可以访问 JTAG 和 MSS Logger 引脚、因此这很可能成为可能。
此致、
詹姆斯